This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA308:PGA308和 PGA309之间的差异

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA308, PGA309

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1256814/pga308-differences-between-pga308-and-pga309

器件型号:PGA308
主题中讨论的其他器件: PGA309

团队、您好!

在我的调查中、我没有找到 PGA308和 PGA309之间任何有用的比较。

我知道、PGA308不需要任何外部 EEPROM、但我不知道任何有关内部差异的信息。

您能在这里了解一下这些差异之间有用的概述吗?

此致

西蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    PGA308和 PGA309具有相似的放大器内核。 从功能的角度来看、主要区别在于 PGA308提供偏移和增益误差调节校准、而 PGA309提供偏移、增益误差初始调节校准、和过热偏移和增益误差漂移校准、以及传感器线性化电路。

     

    PGA308提供偏移和增益误差校准。 增益和偏移校准系数被存储在板上的一次性可编程存储器(OTP)的七个内存库中。  加电复位 OTP 存储器组可编程四次、因此、该器件最多可使用不同的校准系数重新配置四次。  器件采用 MSOP-10或3x3 DFN-10封装。   PGA308可通过一个单线制通用异步接收器/发送器(UART)兼容接口(1W 引脚)进行配置。  PGA308用户指南 提供了一个方框图以及与器件功能性相关的详细信息:

    除了偏移和增益校准、PGA309 还提供一个温度传感器、来为偏移温度漂移和增益温度漂移校准创建校准表。  此外、PGA309还包含一个带传感器线性化的电桥激励电路。 PGA309采用 TSSOP-16封装。  该器件可通过 与 UART 兼容的单线接口进行编程。  外部 EEPROM 使用两线制接口。 与 PGA309内部寄存器以及外部 EEPROM 的通信、以便进行编程、并可通过任一数字接口进行回读。   PGA309用户指南 提供一个方框图和与器件功能性相关的详细信息:

    PGA309和 PGA309的放大器内核相似、但 PGA 前端增益和可用的输出放大器增益也存在其他微小差异。       更多细节、请查阅 PGA309用户指南和 PGA308用户指南以及器件数据表。

    以下视频也将提供快速概述:

    https://www.digikey.se/sv/ptm/t/texas-instruments/amplifiers-pga308309-overview/tutorial

    谢谢。此致、

    路易斯