Other Parts Discussed in Thread: PGA308, PGA309
主题中讨论的其他器件: PGA309
团队、您好!
在我的调查中、我没有找到 PGA308和 PGA309之间任何有用的比较。
我知道、PGA308不需要任何外部 EEPROM、但我不知道任何有关内部差异的信息。
您能在这里了解一下这些差异之间有用的概述吗?
此致
西蒙
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Simon、
PGA308和 PGA309具有相似的放大器内核。 从功能的角度来看、主要区别在于 PGA308提供偏移和增益误差调节校准、而 PGA309提供偏移、增益误差初始调节校准、和过热偏移和增益误差漂移校准、以及传感器线性化电路。

PGA308提供偏移和增益误差校准。 增益和偏移校准系数被存储在板上的一次性可编程存储器(OTP)的七个内存库中。 加电复位 OTP 存储器组可编程四次、因此、该器件最多可使用不同的校准系数重新配置四次。 器件采用 MSOP-10或3x3 DFN-10封装。 PGA308可通过一个单线制通用异步接收器/发送器(UART)兼容接口(1W 引脚)进行配置。 PGA308用户指南 提供了一个方框图以及与器件功能性相关的详细信息:

除了偏移和增益校准、PGA309 还提供一个温度传感器、来为偏移温度漂移和增益温度漂移校准创建校准表。 此外、PGA309还包含一个带传感器线性化的电桥激励电路。 PGA309采用 TSSOP-16封装。 该器件可通过 与 UART 兼容的单线接口进行编程。 外部 EEPROM 使用两线制接口。 与 PGA309内部寄存器以及外部 EEPROM 的通信、以便进行编程、并可通过任一数字接口进行回读。 PGA309用户指南 提供一个方框图和与器件功能性相关的详细信息:

PGA309和 PGA309的放大器内核相似、但 PGA 前端增益和可用的输出放大器增益也存在其他微小差异。 更多细节、请查阅 PGA309用户指南和 PGA308用户指南以及器件数据表。
以下视频也将提供快速概述:
https://www.digikey.se/sv/ptm/t/texas-instruments/amplifiers-pga308309-overview/tutorial
谢谢。此致、
路易斯