This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV321A:SOT23 DBV 封装的引脚排列

Guru**** 2502415 points
Other Parts Discussed in Thread: LMV321, LM321LV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1256691/lmv321a-pin-out-for-sot23-dbv-package

器件型号:LMV321A
主题中讨论的其他器件:LMV321LM321LV

您好!

LMV321AUIDBVR SOT-23器件的正确引脚排列是什么?

下面显示了数据表的图5.1、图5.2和表5.1 -该表似乎建议了 DBV 器件的2个引脚 -一列有标题  dBV 另一种则是 DCK、DBV

不小心 使用了第一列、但现在我认为我应该使用第二列(如果我使用第二列引脚、我的电路可以工作)。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有两个 DBV 引脚排列。 名称中带有"U"的器件在第二列使用了"U"引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kieran:

    很抱歉给您造成任何混淆、但后缀中的 U 是与该器件的旧版本引脚对引脚的分配。 原始 LMV321的引脚排列相同、适用于 SC-70和 SOT-23封装。

    不过、这不是业界通用的 SOT-23封装引脚排列。 在发布器件的 A 版本时、我们将行业标准版本设为基本后缀、并将罕见的引脚排列为 U 后缀。

    此致!
    杰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry。

    感谢您的回答。

    我 在数据表中看不到任何内容来说明 U 后缀的含义、因此应该对此进行澄清、因为数字和表具有误导性。  我建议您使用 U 部分的第3个图和外引脚列。

    我们以前使用过 National Semiconductor LM321MF、ST LMV321ILT 和 TI LM321LV。  所有这些器件都具有与 LM321A" U "器件相同的引脚排列、而这种情况下的引脚排列并不常见。

    那么我认为我应该使用 LMV321AIDBVR 器件、因为它应该具有第1列中规定的引脚排列?  但是、该版本似乎不可用(TI、DigiKey 或 Mouser 无库存)。   LMV321AUIDBVR 是最现成的版本。

    此致、

    基兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kieran:

    我认为表上的一些间距/行绕线可能更难以解释。 由于下一行中的括号中有"(U)"、因此不太明显应该放在 DBV 旁边来显示两个 DBV 引脚排列之间的差异。 如果是下图中的格式、我认为会更清晰。 注意:此图根据原始数据表进行了编辑、以显示概念验证。

    我将添加注释以进行更正、使其更清晰!

    此致!
    杰瑞