主题中讨论的其他器件:LMV321、 LM321LV
您好!
LMV321AUIDBVR SOT-23器件的正确引脚排列是什么?
下面显示了数据表的图5.1、图5.2和表5.1 -该表似乎建议了 DBV 器件的2个引脚 -一列有标题 dBV 另一种则是 DCK、DBV 。
我不小心 使用了第一列、但现在我认为我应该使用第二列(如果我使用第二列引脚、我的电路可以工作)。
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
LMV321AUIDBVR SOT-23器件的正确引脚排列是什么?
下面显示了数据表的图5.1、图5.2和表5.1 -该表似乎建议了 DBV 器件的2个引脚 -一列有标题 dBV 另一种则是 DCK、DBV 。
我不小心 使用了第一列、但现在我认为我应该使用第二列(如果我使用第二列引脚、我的电路可以工作)。
谢谢。
您好、Jerry。
感谢您的回答。
我 在数据表中看不到任何内容来说明 U 后缀的含义、因此应该对此进行澄清、因为数字和表具有误导性。 我建议您使用 U 部分的第3个图和外引脚列。
我们以前使用过 National Semiconductor LM321MF、ST LMV321ILT 和 TI LM321LV。 所有这些器件都具有与 LM321A" U "器件相同的引脚排列、而这种情况下的引脚排列并不常见。
那么我认为我应该使用 LMV321AIDBVR 器件、因为它应该具有第1列中规定的引脚排列? 但是、该版本似乎不可用(TI、DigiKey 或 Mouser 无库存)。 LMV321AUIDBVR 是最现成的版本。
此致、
基兰