This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4991:OPA4991 IDR TIA 非线性和饱和运算

Guru**** 2569135 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC2274, OPA4991

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1249127/opa4991-opa4991-idr-tia-non-linearity-and-saturation

器件型号:OPA4991
主题中讨论的其他器件:TLC2274TLC2272

TI 支持团队您好

我们使用 OPA4991IDR 4通道运算放大器作为 TIA、但我们找不到具有2种不同增益的线性度和饱和值。  

请查看随附的报告、我们能否获得解决方案以解决此问题的原因

即使 TLC2274也不能在类似的配置下工作、我们在此过程中损失了3-4个月、因此我们的终端客户也无法了解此问题的根本原因。

谢谢、此致

Krishna.P.N.

Cens-IISc  

Bengaluru-Indiae2e.ti.com/.../IAR-Report-OPA4991IDR_2D00_July17_2D00_2023.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Krishna:  

    请查看 TIA 电路的此参考设计电路: https://www.ti.com/tool/CIRCUIT0020 

    出于稳定性和带宽考虑、我们建议在设计中添加一个反馈电容器、相应值的计算可在设计指南中查看。 这可能是电路饱和的原因。  

    如果您还有其他问题、敬请告知。
    谢谢!

    此致、
    阿什利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿什利

    最初、我们放置了一个22pF 的电容器、但没有解决我的问题

    不过、我们还根据您 在反馈路径中的建议使用了120pF 电容器、并且发现2个通道1、2不是线性的且会饱和。

    通道3、4正常、但每个通道读取2个数据、我们是否知道如何解决此问题

    请注意、我们的是纯直流应用。

    附加的带图解的 Excel 工作表

    谢谢、此致

    Krishna.P.N./cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/14/TIA_5F00_OPA4991IDR_5F00_19072023_5F00_Feedback_5F00_Cap.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../2772.TIA_5F00_OPA4991IDR_5F00_19072023_5F00_Feedback_5F00_Cap.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Krishna、  

    您能否分享您的原理图?
    我不明白 CH1和 CH3是如何具有相同的输入条件但非常不同的输出的、类似地、CH2和 CH4。

    祝你一切顺利。
    卡罗莱纳  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡罗莱纳

    附加了原理图以及2023年25月07日 报告的可重复性结果。

    TINA 的仿真也显示了线性、但是在4V 时有一个饱和、没有摆动到+5V。 已通过电子邮件将其发送给您、电子邮件地址为 TLC2272e2e.ti.com/.../IAR-Report-OPA499ID_5F00_25072023.pdf

    谢谢  

    Krishna.P.N.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Krishna、  

    感谢您提供的额外资源、这两种冲突相互、但我认为正确的冲突是我在 TINA 中构建的冲突、请参阅此处的冲突:  

    您能否确认运算放大器上的所有4个通道都具有 TINA 原理图所示的完全相同的内容?  

    e2e.ti.com/.../TIA_5F00_4991.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡罗莱纳

    文档中的1兆电阻器是一个拼写错误、我们使用了相同的 RF=1K 的全部4通道反馈电阻器。

    谢谢

    Krishna.P.N.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Krishna、  

    已理解、由于客户原理图与仿真匹配、但结果不同、因此我将在实验室中测试、以查看仿真与现实世界之间是否存在不匹配情况。 请稍等几天。  

    祝你一切顺利。
    卡罗莱纳  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请告知我们结果。 我相信这是多个有关方面所关心的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Andrew、  

    感谢您的 Ping 操作和耐心等待。
    实验室测量比仿真更耗时、我必须构建电路、等待 TI.com 上的样片等。  

    当我获得结果和建议的后续步骤后、我将更新此主题。  

    祝你一切顺利。
    卡罗莱纳  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡罗莱纳

    如有任何相关更新、我们的客户会跟进我们

    谢谢

    Krishna.P.N.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Krishna、  

    我已经在实验室进行了一些初步测试、到目前为止结果看起来是正常的(与仿真结果相匹配)。  
    明天我会更深入地分享实验结果。  

    祝你一切顺利。
    Caro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡罗莱纳

    请分享、因为我们很好奇、以及原理图是否有任何更改、希望不是因为电路板设计已完成

    谢谢

    Krishna.P.N.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Krishna 和 Andrew、  

    实验室测量结果与仿真结果相符。 请参阅随附的。  

    e2e.ti.com/.../OPA4991-TIA.pptx

    祝你一切顺利。
    卡罗莱纳  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡罗琳娜/安德鲁

    您的结果令人惊讶、因为遵循  

    1)我们为每个通道使用了1K、120pF 电容器,未经测试的通道配置了类似的元件。

    1A)仅提供经过测试的通道电流输入、在未测试的通道开路的情况下监控输出。

    2) SMU- Keithley 2450和6.5位 DMM GWINSTEK 8261A

    来自 TI-USA 的样片

    3)我们是否可以获得您测试过的批次的3-4个部件,以便解决问题,我们可以关闭这个问题?

    4)您能否将这些货物发送到 TI-India、然后我们可以通过 Courier 收集这些货物、因为如果我们通过 TI-China 或 TI-Malaysia 运输这些货物、这里存在海关清关问题

    请对此进行回复

    谢谢、此致

    Krishna.P.N.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、Carolina! 我们将继续在我们的设计中将 OPA4991用作 TIA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Krishna、  

    我认为 测试中出现的问题是由于设置而不是器件。  
    请您确认 这不是配线:  

    在这种情况下、拉电流将在运算放大器上不均匀地分布(因为电流始终选择电阻最小的路径)。  
    我之所以提出这个问题、是因为在初步测试中、我像这样对其进行了设置、并且获得了意外的结果(与测试报告中看到的结果类似)。  

    祝你一切顺利。
    卡罗莱纳