This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP7704-SP:封装底部电气连接

Guru**** 2930600 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP7704-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1259913/lmp7704-sp-package-bottom-elec-connectivity

器件型号:LMP7704-SP

封装的底部是否以电气方式与任何部件相连(请参见黄色高亮部分)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Erik:  

    Unknown 说:
    封装底部是否与任何设备电气连接(见黄色高亮部分)?

    散热焊盘的背面通常连接到 PCB 设计中的最低负电源轨。  

    在  LMP7704-SP 设计中、如果 Vee 负电源轨配置为低于 GND、  散热焊盘应连接到最高负电源轨 Vee。  

    如果在单电源轨设计中 Vee 轨连接到 GND、则应将散热焊盘连接到 GND。  

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    此致!

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Raymond。

    在我的应用中、我们处于单电源轨模式。  我的设计具有 GND 平面(电气接地)和机箱平面(机械结构、热量从器件流出及从卡中流出的最佳路径)。  除了1兆欧电阻外、我的卡上的 GND 和机箱均未进行电气连接。  我已经将 VEE 引脚连接到了 GND 平面。  但是、器件下方布局中的外露焊盘连接到机箱。  如果我对该器件进行热键合、则散热焊盘将热连接到机箱。  但不会有任何电气连接(热键是电绝缘体)。  这种行为合适吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Erik:  

    我明天会把它还给你的。  

    数据表中的散热焊盘信息显示了一些冲突描述。 我想验证散热焊盘如何粘合到器件中的 Si 裸片基板。  

    我理解您的询问、您希望最大限度地提高导热性以及从散热焊盘到机箱(可能是应用的冷却块)的热传递。    

    此致!

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Erik:

    如果我对此部件进行热粘合,散热垫将热连接至机箱。  但不会有任何电气连接(热键是电绝缘体)。  这是否合适?

     1MΩ 我的理解、在单电源配置中、Vee = GND、LMP7704-SP 的散热焊盘将在应用中热连接到机箱、并且 GND 和机箱之间存在0 Ω 电阻器连接。

    这很好实施。  LMP7704-SP的散  热焊盘热连接至陶瓷封装中的硅芯片基板。    LMP7704-SP 的散热焊盘也以电气方式短接到顶部外壳或盖子。 因此、GND 和机箱之间的1MΩ Ω 电阻连接正常。 从技术角度而言、散热焊盘仅在封装中进行热粘合。 通过将散热垫粘在机箱上、它会将热量传递到周围环境。 电气方面、有一个通过1MΩ Ω 电阻器接地的路径(良好)。  

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    此致!

    雷蒙德

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将一根导线焊接到外壳的盖子上、再焊接到 GND 是否更好?  这样它就直接连接、而不通过1m Ω 电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Erik:  

    是否最好将电线焊接到外壳盖与 GND?

    无需额外步骤。  

    散热焊盘中的电气连接决定了 Si 裸片的基板如何连接到 IC 的其余部分。 由于 Si 芯片热连接到散热焊盘/基板(而非电键+热键)、因此上述配置已足够好。  

    1m Ω 是将系统接地连接至系统所有部件的一种方法、是实现此类系统的标准方法。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致!

    雷蒙德