This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2541:OPA2541BM 性能问题

Guru**** 2512795 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1260008/opa2541-opa2541bm-performance-problem

器件型号:OPA2541

我们收到此产品用于产品测试。 一个产品未能通过正常温度测试、另一个产品发生短路。 您能否确认导致此问题的原因

感谢 youe2e.ti.com/.../cf87b980d08e693a58f7354a00393ae8.mov

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emily:  

    您能否简单地描述一下相关问题? 您能否向我发送测试电路和短路测试、包括电源轨? E2E 不支持附加文件、我无法读取。  文本图像也有点模糊。 请给我发送更高分辨率的图像或 pdf 文件。  

    请描述用于验证器件功能的 ATE 测试。 我假设这些器件从 TI 网上商店或 TI 授权经销商处购买。  

    您可以用中文描述故障。 有多少失败是由于测试或故障率等原因?  

    此致!

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这个是从tistore购买的,我们收到产品送检常温测试,有一只常温测试不合格,以上报告是测试截图,还有一只是壳和脚短路,这个是我们做了短路测试,视频有提供呢e2eti.com/.../4405.cf87b980d08e693a58f7354a00393ae8.mov

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emily:  

    E2E 论坛不支持您附上的附件、因此我无法访问它。 您试图发送给我们的文件是什么? 如果附件是视频片段,则需要更改视频片段格式。 否则、我们无法在 E2E 论坛上查看或播放。  

    有一只常温测试不合格,以上报告是测试截图,还有一只是壳和脚短路

    这些似乎都是质量问题。 请联系客户支持中心并安排退货。   

    https://education.ti.com/en/customer-support/support-worldwide

    https://www.ti.com/support-quality/additional-information/customer-returns.html?keyMatch=CUSTOMER%20RETURNS

    https://support.ti.com/csm

    应用团队正在为有关我们产品的技术相关问题提供支持。 如果您遇到规格、设计或运算放大器不稳定等问题、我很乐意与您合作。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致!

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我应该更改哪种视频格式

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emily:  

    其实我也不知道。 我必须咨询 E2E 管理员(他们目前已经全部回家了)。 但是、请查看 Quicktime 视频格式是否适用(My Guess)。 您应该可以通过单击工具栏底部的"工具"来预览内容。  

    下图是我尝试单击时看到的-其中插件不受支持。  

    此致!

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emily:  

    我问 E2E 支持工程师、他暗示 MP4视频格式可能是兼容格式。 我从未提交过任何视频格式的内容、也不知道如何将视频格式正确上传至 E2E。 它应该与上传文件类似。  

    我将是 OOO、所以您可以更快地联系我们在中国的客户服务。 通常、应用团队不支持我们产品中与质量相关的问题、因为有另一个团队来处理客户的投诉和/或问题。  

    此致!

    雷蒙德  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Emily

    Unknown 说:
    请您确认是什么原因

    E2E 工程师为我下载了这段视频、我看到了当引脚对外壳短路时出现的第二段视频剪辑。  

    我不得不说,我同意你的意见。 OPA2541BM TO-3封装的特性之一是 TO-3封装或外壳与所有内部电路隔离。 我认为您应该继续将未通过的商品退回 TI 网上商店。  

    很抱歉耽误你的时间。 E2E 在过去两天进行了意外维护。 我们都被锁住了。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致!

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好,谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emily:  

    我现在要结束本次调查。  

    如果您有其他问题、敬请告知。 如需退货、请联系我们的客户服务。  

    此致!

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、有报告说 Approved 二手车有问题