This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR115:双引脚传感器的设计原理图

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: XTR115, XTR117, XTR116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1260429/xtr115-design-schematic-for-two-pin-sensor

器件型号:XTR115
主题中讨论的其他器件: XTR117XTR116

您好!

我想用 XTR115设计一个2线传输线路。 但我的传感器不是桥式传感器。 我需要一个原理图来展示如何将具有 v-和 v+的传感器连接到 IC。  

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hannaneh:

    Unknown 说:
    我需要一个原理图来演示如何使用 v-和 v+将传感器连接到 IC。  [/报价]

    这是一个很好的方框图。 XTR115/XTR116/XTR117都是2线制电流环路发送器。 对于2线电流环路变送器、以下是重要的设计参数。

    1.传感器和/或运算放大器必须由 XR115通过 Vreg 供电、电流必须小于3.7mA、例如在5VDC 时。  

    传感器和/或运算放大器的接地处于悬空状态、应返回到 IRET 节点。 IRET 被视为悬空 GND。 实际的 Vloop GND 位于 Vloop。 2线制类型的电流环路发送器只需要一个 GND 节点。  

    3. Vsensor 和/或运算放大器不能如行项目2中所述具有 GND、模拟前端浮动并且相对于 IRET 节点或悬空节点进行连接。  

    https://www.ti.com/lit/ug/slau526/slau526.pdf?ts = 169223647342&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    图中随附了典型的 XTR115仿真和 V 至 I 转换特性。 您应该查看仿真、然后将您的传感器和/或运算放大器添加到输入前端。 请注意、传感器和/或运算放大器的模拟前端必须使用低功耗电流消耗组件、当存在零 或无输入信号时、系统的总电流消耗小于3.7mA。 。   

    e2e.ti.com/.../XTR115-E2E-08162023.TSC

    如果您有其他问题、请告诉我。

    此致!

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的指导和支持。