This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1701:输出何时将反向

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV1701

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1262232/tlv1701-when-the-output-will-reverse

器件型号:TLV1701

您可以帮助您计算 VIN-电压比 VIN+电压高多少、输出电压会发生跳跃? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabio、

    我假设"VDD33"是3.3V。

    一旦两个输入电压交叉、输出就应该"跳跃"、通常在一毫伏或两毫伏以内。

    R10/R11分压器在正输入上设置1.10V 基准电压。

    引脚3上的电压需要低于1.100才能使输出变为高电平、而高于1.100才能使输出变为低电平。

    TLV1701的最大内部失调电压为±5.5mV。  

    理想情况下、阈值为1.1V、但您应该考虑最坏情况下的输入失调电压。

    要使输入变为高电平、引脚3 (负输入)需要小于1.1V - 5.5mV = 1.0945V

    要使输入变为低电平、引脚3 (负输入)需要小于1.1V + 5.5mV = 1.1055V。

    VBUS_OUT 分压 比为21.04 -因此 VBUS_OUT 阈值将为上述阈值电压的21.04倍。