Other Parts Discussed in Thread: TLV1701
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV1701 您可以帮助您计算 VIN-电压比 VIN+电压高多少、输出电压会发生跳跃? 谢谢

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Fabio、
我假设"VDD33"是3.3V。
一旦两个输入电压交叉、输出就应该"跳跃"、通常在一毫伏或两毫伏以内。
R10/R11分压器在正输入上设置1.10V 基准电压。
引脚3上的电压需要低于1.100才能使输出变为高电平、而高于1.100才能使输出变为低电平。
TLV1701的最大内部失调电压为±5.5mV。
理想情况下、阈值为1.1V、但您应该考虑最坏情况下的输入失调电压。
要使输入变为高电平、引脚3 (负输入)需要小于1.1V - 5.5mV = 1.0945V
要使输入变为低电平、引脚3 (负输入)需要小于1.1V + 5.5mV = 1.1055V。
VBUS_OUT 分压 比为21.04 -因此 VBUS_OUT 阈值将为上述阈值电压的21.04倍。