我正在使用截止频率约为1kHz 的5阶贝塞耳滤波器。 滤波器的最后一级是二阶单端至差分 MFB 滤波器(使用 THS4551)、其输出端具有一个差分 RC 滤波器。 它将驱动500+ KSPS SAR ADC (过采样)。
我已经求解了组件值、并且能够成功地仿真所需的交流特性、以匹配贝塞耳滤波器特性。
我遇到的问题是进行稳定性分析。 当我查看环路增益时、我会得到可怕的相位裕度、除非我在 INAMP 输入端子上放置一个50nF (勉强可接受)至100nF (良好裕度)的电容器。 我知道通常需要这个电容器、但我从未见过这么高的电容值。 有人知道这是否合理吗?
我知道在这里发布电路很有帮助、但遗憾的是、我目前无法做到。