请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMH6881 您好!
我们希望使用 LMH6881差分输出连接到 差分3.3V STM32 ADC。 这将要求我们将共模输出电压设置为1.65V、以实现我们所需的最大范围。 根据数据表、由于电压摆幅和失真性能较差、建议将共模电压保持在2V 到3V (第20页)之间。 如果我们确认我们只需要0-3.3V 的输出范围、那么我们还应该关注任何其他性能问题吗? 目前尚不清楚数据表中是否显示运算放大器性能较差、或者是否仅说明我们因偏置点偏移而限制其满量程输出。 感谢您的任何见解!