This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6881:为3.3V 差分 ADC 应用设置共模电压

Guru**** 670150 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH6881
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1267751/lmh6881-setting-common-mode-voltage-for-3-3v-differential-adc-application

器件型号:LMH6881

您好!  

我们希望使用 LMH6881差分输出连接到 差分3.3V STM32 ADC。 这将要求我们将共模输出电压设置为1.65V、以实现我们所需的最大范围。 根据数据表、由于电压摆幅和失真性能较差、建议将共模电压保持在2V 到3V (第20页)之间。 如果我们确认我们只需要0-3.3V 的输出范围、那么我们还应该关注任何其他性能问题吗? 目前尚不清楚数据表中是否显示运算放大器性能较差、或者是否仅说明我们因偏置点偏移而限制其满量程输出。 感谢您的任何见解!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    如数据表所述、如果将 OCM 设置为1.65V 的一半、则失真性能会很差、因为它超出了最佳范围。 但是、第8.1.3.3节以及图45和46讨论了如何使用终端电阻器来调整低压 ADC 应用的共模电压、例如此类应用。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢。

    尼克