This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL084H:输入/输出限制

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV9001, TLV9051

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1267636/tl084h-in-out-limitation

器件型号:TL084H
主题中讨论的其他器件:TLV9001TLV9051

大家好、

当客户尝试使用下面的非反相电路时、客户会看到 V_IN<0.3V 中的非线性。 VCC=5V、Vee=GND

如果我正确理解、数据表中的 VCM 应为1.5V < VCM < 5V。 此外、Vcm = V_IN。 我不清楚为什么<1.5V 是线性的。

由于存在净空、因此也违反了输出电压摆幅限制。

这种情况的解决方案是什么? 让我们将运算放大器更改为轨到轨、否则 Vee 应该为负电源、对吧?

此致、

林市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以。 我想、像 TLV9051/TLV9001这样的轨到轨运算放大器比生成负电源更简单、更便宜。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hayashi:

    任一解决方案都可以在该电路中提供帮助。 您需要输出接近0V 的程度。 如果您需要输出为0、我会在 VEE 引脚上提供负电压。

    如果从电源轨到10mV 可以、则更容易切换到 TLV9001/TLV9051器件。

    此致!
    杰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、Clemens、

    感谢您提供解决方案。 但我仍然不理解神。

    如果我正确理解、数据表中的 VCM 应为1.5V < VCM < 5V。 此外、Vcm = V_IN。 为什么<1.5V 的电压具有线性。

    此致、

    林市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.5V 这是最坏情况规格、因此典型值会更好。 超过1.5V 的电压在所有情况下都保证为线性;不保证低于1.5V 时会发生什么情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hayashi,

    随着工艺和温度的变化、非线性行为将在不同的电压下开始。 为了获得强大的性能、您应该保持输入信号高于负电源轨1.5V 以上。

    此致!
    杰瑞