Other Parts Discussed in Thread: TLV9001, TLV9051
主题中讨论的其他器件:TLV9001、 TLV9051
大家好、
当客户尝试使用下面的非反相电路时、客户会看到 V_IN<0.3V 中的非线性。 VCC=5V、Vee=GND
如果我正确理解、数据表中的 VCM 应为1.5V < VCM < 5V。 此外、Vcm = V_IN。 我不清楚为什么<1.5V 是线性的。
由于存在净空、因此也违反了输出电压摆幅限制。
这种情况的解决方案是什么? 让我们将运算放大器更改为轨到轨、否则 Vee 应该为负电源、对吧?



此致、
林市