This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH34400:如何使用附加放大器获得超过200kV/A 的增益?

Guru**** 1820420 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH34400, THS4541
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1257702/lmh34400-how-to-get-the-gain-over-200kv-a-with-an-additional-amplifier

器件型号:LMH34400
主题中讨论的其他器件: THS4541

LHM34400 - 100MHz 处为92dBΩ Ω

PD - 响应度1A/W、电容2.5 pF 和 BW 1GHz

是否可以 使用额外的放大器获得超过200kV/A 的增益?

要求

1)  200kV/A

2) 2)单端输出

3) 3)带宽至少为100MHz

如果通过在4通道中使用 TIA 和放大器而达到此要求、还有另外需要做的事情、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seongjin:  

     感谢您分享光电二极管特性。 您可以将 LMH34400用作第一级、并在后续级中增加增益。 LMH34400具有40kV/A 的集成增益、在此 TIA 级之后、您可以使用任何能够 满足剩余增益带宽要求的放大器、在您的情况下、在至少100MHz 的带宽下剩余增益为5V/V。  

      您是否对第二级输出(放大器将驱动或连接什么)有负载要求? 否则、我们可以按照匹配的 LMH34400电源或噪声和直流规格进行筛选。 在这种情况下、您的设计所需的输出电压范围是多少?

    此致、
    西马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima、

    感谢您的善意。

    第二级的放大器将 按顺序连接到全差分放大器 TI THS4541和模数转换器 TI ADC34J4x。

    我希望这些信息有助于您选择这款放大器。

    此致、

    白承镇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seonjin:

    感谢您的答复。  我的团队和我将努力向您提供放大器建议的最新信息。

     此致!

    亚历克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seongjin:

    您是否需要有关此主题的更多帮助?   

    此致!

    亚历克