Other Parts Discussed in Thread: LMH34400, THS4541
主题中讨论的其他器件: THS4541
LHM34400 - 100MHz 处为92dBΩ Ω
PD - 响应度1A/W、电容2.5 pF 和 BW 1GHz
是否可以 使用额外的放大器获得超过200kV/A 的增益?
要求
1) 200kV/A
2) 2)单端输出
3) 3)带宽至少为100MHz
如果通过在4通道中使用 TIA 和放大器而达到此要求、还有另外需要做的事情、请告诉我。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: LMH34400, THS4541
LHM34400 - 100MHz 处为92dBΩ Ω
PD - 响应度1A/W、电容2.5 pF 和 BW 1GHz
是否可以 使用额外的放大器获得超过200kV/A 的增益?
要求
1) 200kV/A
2) 2)单端输出
3) 3)带宽至少为100MHz
如果通过在4通道中使用 TIA 和放大器而达到此要求、还有另外需要做的事情、请告诉我。
尊敬的 Seongjin:
感谢您分享光电二极管特性。 您可以将 LMH34400用作第一级、并在后续级中增加增益。 LMH34400具有40kV/A 的集成增益、在此 TIA 级之后、您可以使用任何能够 满足剩余增益带宽要求的放大器、在您的情况下、在至少100MHz 的带宽下剩余增益为5V/V。
您是否对第二级输出(放大器将驱动或连接什么)有负载要求? 否则、我们可以按照匹配的 LMH34400电源或噪声和直流规格进行筛选。 在这种情况下、您的设计所需的输出电压范围是多少?
此致、
西马