This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA290-Q1:负电压运行错误

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: INA290, INA193

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1269675/ina290-q1-negative-voltage-operation-error

器件型号:INA290-Q1
主题中讨论的其他器件:INA290INA193

您好!

我的客户设计了用于直流/直流输出电压监控的 INA290、如下所示。

P15V_CS 正常输出、但 N15V_CS 无法正常输出。

N15V_CS 应输出0.016 Ω* 0.4A * 50V/V = 0.32V、但输出为0V。 即使 N15V_CS 输出端子上的负载从0.4A 变为0.8A、N15V_CS 电压的测量值也为0V。

如下图所示、它们使用具有相同直流/直流转换器的 INA193时没有问题。

请告知负电压监控问题的原因和解决方案。

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JH 您好、

    INA290不起作用的原因是 VCM 范围为2.7V 至120V、不满足-15V 要求。  INA193的 VCM 范围为-16V 至80V、满足您的系统所需的-15V 要求。   

    此致、

    哈维尔·孔特雷拉斯