Other Parts Discussed in Thread: INA290, INA193
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:INA290-Q1 主题中讨论的其他器件:INA290、 INA193
您好!
我的客户设计了用于直流/直流输出电压监控的 INA290、如下所示。

P15V_CS 正常输出、但 N15V_CS 无法正常输出。
N15V_CS 应输出0.016 Ω* 0.4A * 50V/V = 0.32V、但输出为0V。 即使 N15V_CS 输出端子上的负载从0.4A 变为0.8A、N15V_CS 电压的测量值也为0V。
如下图所示、它们使用具有相同直流/直流转换器的 INA193时没有问题。

请告知负电压监控问题的原因和解决方案。
谢谢你。
JH