This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA814:推荐采用更高电源电压的高速放大器。

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA814, THS4012, THS4022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1273008/opa814-more-high-power-supply-voltage-high-speed-amplifier-recommend

器件型号:OPA814
主题中讨论的其他器件: THS4012、 THS4022

TI 人很好

我的客户在上次设计中使用了 AD8034 (SOIC)。 他们期待一个新的 HSAMP 来处理更具挑战性的输入信号。

客户不想更改布局。 因此、它们需要一个新的 HSAMP、其引脚对引脚 AD8034和电源为12V ~- 12V (24V)。

来自光电二极管的输入信号波形为30kHz 脉冲。 HSAMP 增益是900倍。

因此 GBW 需要大于200MHz。

我找到 OPA814、但该 IC 无法满足电源需求。(<24V)

那么、我们是否还有其他更适合本例的 IC?  

其他问题:我 在 LTSPICE 中仿真 OPA814。

但我将增益设置为900倍。 输入信号为30kHz、0.001V。

但输出不是900mV、而是850mV。 您能为我提供一些解决该问题的建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AD8034是双通道器件。 快速搜索显示 THS4012和 THS4022。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、第二个问题呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的玉溪:

    OPA814具有50uV 的典型输入失调电压、这也会使您的输入增加并导致输出误差。

    因此、您的输出将是(1mV-0.05mV)* 900= 855mV。

    这是您在仿真中得到的、

    此致

    阿南特