This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4561:TINA 仿真结果

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1272262/ths4561-tina-simulation-results

器件型号:THS4561

我根据 SLOA054使用 TINA 对 FDA THS4561进行 SPICE 仿真、并根据 FDA 文档分析进行计算

输入信号为 Ampl 0.5V、freq 500K

来自 calc Vout+的输出电压为13V、Vout-=-3V、Vout16V、Vp=Vout= Vn 5/17

AF =无限

在仿真中  

VOUT += 5.75Vrms

VOUT -= 5.74Vrms

输出电压= 5.66Vrms、15.8Vpp

为什么 Vout 不等于 Vout+- Vout-? 为什么 Vout+和 Vout-的值与计算值不匹配?

串行器/解串器的  

增益即将到来(文件中为21)--这一价值是如何产生的?

在瞬态分析中、输出 Vpp 为16伏、输入 Vpp 为1伏、这是否是由于 Rf/Rg = 16而增加?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vinay。

    我能够浏览您引用的文档。 您能否说明您的结果与文档中的哪些部分没有对齐。 您还能否附加运行这些仿真的 TINA 文件。 当处理您遇到的问题时、这将非常有用。  

    此致、

    伊格纳西奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢伊格纳西奥

      EQ 11、13和15

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vinay。

    我能够让您参考的公式起作用;我通过运行瞬态仿真来实现、并且通过在仿真中选择一个点、我能够使用输入处的值将公式应用到。 下图显示了瞬态仿真中的某个点、我使用这些值将其插入到上面提到的公式中。 我还附上了原理图。 在交流模拟中看到的增益24是20*log (16V/V),它是转换为 dB 的电路增益。 对于瞬态分析、增益是由于选择了您提到的 Rf 和 Rg 电阻器所致。

    e2e.ti.com/.../THS4561_5F00_OutputSim.TSC

    此致、

    伊格纳西奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢伊格纳西奥

    您能解释一下上图中的值吗?

    我的疑问是、当我进行探测时、Vout+和 Vout-处的值为5.75Vrms 和5.74Vrms、在 使用 公式计算时、值为13和-3。 为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.我得到的结果如表所示。

    在交流节点电压中、VIN+=5.01 Vrms、而在图形和计算方法中、它是0.5 Vpp。 为什么?

    2. Vin+(和 Vin-)的电平是如何在5.26V 时为+ve 峰值、在4.76V 时为-ve 峰值的?

    3.节点电压下 Vout+/Vout-= 5.73Vrms。 如何实现?

    4.计算(13V 和-3V)与图(8Vpp)- Vout+和 Vout- vol 正在出现不同。 为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vinay。

    我附上的图片是电路的瞬态仿真、我在一个特定点对其进行了探测、它向我显示了这些特定节点的电压。 我使用了这些值来确认您所参考的公式是正确的。 至于交流节点分析计算的值、在考虑振幅和直流电平时更容易看到结果、当您探测感兴趣的节点时可以看到这一点。 然而、当使用瞬态仿真结果而不是交流节点分析时、会更容易。 看到5.26V 峰值而不看到输入信号的原因是、VOCM 偏移为5V、它将直接影响您参考的节点。 至于计算、我成功地插入了我在 VIN+/-节点捕获的值、并计算出合适的 Vout+/-值。

    此致、

    伊格纳西奥