我根据 SLOA054使用 TINA 对 FDA THS4561进行 SPICE 仿真、并根据 FDA 文档分析进行计算
输入信号为 Ampl 0.5V、freq 500K
来自 calc Vout+的输出电压为13V、Vout-=-3V、Vout16V、Vp=Vout= Vn 5/17
AF =无限
在仿真中
VOUT += 5.75Vrms
VOUT -= 5.74Vrms
输出电压= 5.66Vrms、15.8Vpp
为什么 Vout 不等于 Vout+- Vout-? 为什么 Vout+和 Vout-的值与计算值不匹配?
串行器/解串器的
增益即将到来(文件中为21)--这一价值是如何产生的?
在瞬态分析中、输出 Vpp 为16伏、输入 Vpp 为1伏、这是否是由于 Rf/Rg = 16而增加?

EQ 11、13和15