请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OPA277 尊敬的专家:我正在开发运算放大器电路来调节和抵消、从而将+/-2V 信号转换为0-3V 信号。 为此、我将使用 TI基准电路中提到的传统电路(电路1)。 但是、我最近从 CMMR VIDEO-1 (07:44)中学到、同相放大器存在失真现象。 因此、建议使用反相放大器。 您人们对此应用的建议是什么(电压范围:低于3V、但频率高达10kHz)。
换句话说、如果同相放大器有 CMRR 问题、为什么应该存在同相放大器? 有人可能会说它可能不是那么重要。 那么我有一个问题、那就是何时应该忽略 CMMR 失真问题?
此致、
伯恩·拉杰什