This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA277:使用反相与非反相的失调电压

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1274005/opa277-offset-using--inverting-vs-non-invreting

器件型号:OPA277

尊敬的专家:我正在开发运算放大器电路来调节和抵消、从而将+/-2V 信号转换为0-3V 信号。 为此、我将使用 TI基准电路中提到的传统电路(电路1)。 但是、我最近从 CMMR VIDEO-1 (07:44)中学到、同相放大器存在失真现象。 因此、建议使用反相放大器。 您人们对此应用的建议是什么(电压范围:低于3V、但频率高达10kHz)。

换句话说、如果同相放大器有 CMRR 问题、为什么应该存在同相放大器? 有人可能会说它可能不是那么重要。 那么我有一个问题、那就是何时应该忽略 CMMR 失真问题?

此致、
伯恩·拉杰什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rajesh

    使用非反相拓扑而不是反相拓扑的原因。

    1. 主要原因: 输入阻抗非常高。  反相电路的输入阻抗等于输入电阻器(G = Rf/Rg +1、输入阻抗为 Rg)。  通常、该阻抗范围为1k 至100k、具体取决于设计。  运算放大器输入阻抗通常高得多。  如果输入源具有较大的源阻抗、这可能很重要。
    2. 使用非反相的一个原因是您不需要反相。  例如、增益为100V/V 的单电源5V 放大器可具有10mV 输入电压。  输出将为1V (10mV x 100V/V = 1V)。  如果是反相放大器、输出将需要变为负值、但单电源放大器无法做到这一点。  
    3. 同相放大器的一种常见类型是单位增益缓冲器。  在这种情况下、未使用反馈电阻器。  增益设置为1V/V、输出与反相输入短接。  这种类型的放大器具有1V/V 的非常精确的增益。  要通过同相放大器实现相同的增益、您将具有与反馈电阻器相关的增益误差。   

    CMRR 在什么时候很重要。

    1. 运算放大器具有许多误差源。  交流误差包括: 噪声、失真、带宽限制、压摆率限制。 直流误差包括:失调电压、偏置电流、温漂。  所有这些误差都可以通过仿真和计算来加以考虑。  要了解 CMRR 是否存在问题、最可靠的方法是进行总误差分析并压缩所有误差。
    2. CMRR 通常不是问题的高增益电路。  在这种情况下、输入信号和相关的共模不会移动太多电压。  例如、10V/V 的增益意味着输入信号必须比电源小10倍。  CMRR 引入的误差与共模电压漂移成正比、因此如果输入信号没有明显的共模漂移、它将不会受到 CMRR 的很大影响。
    3. 在单位增益配置情况下、CMRR 可能是一个重大问题。  在这种情况下、如果您的信号源具有低输出阻抗、您可以考虑反相放大器。
    4. 查看 CMRR 在直流和过频条件下的规格。  如果您的 CMRR 在宽频率下的输出为120dB、那么您可能不需要考虑该误差。  这意味着您的共模信号将衰减一百万倍。  另一方面、如果 CMRR 小于70dB、您可能需要考虑该误差源。
    5. 如果需要考虑更高频率的交流失真、那么 CMRR 引入的误差会更加明显。  如果您放大直流传感器、那么您可能不那么关心 CMRR 误差。

    同相配置可能是最常用的配置。  不过、反相确实具有共模抑制优势。  对于高频失真非常重要的系统、同相配置非常有用。

    我希望这对您有所帮助!,此致,艺术