This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9351:电源电压0-40V/4.5-40V

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1275338/tlv9351-vsupply-0-40v-4-5-40v

器件型号:TLV9351

尊敬的 e2e 团队:

我需要使用 V+=+3.3V 和 V-=-5V 为 TLV9351IDBVR 供电:查看数据表、在 PAG 7表6.1中、存在 Vsupply= V+- V-= 0-42V、而在表6.3中、是(V+)–(V–)= 4.5V 至40V (±2.25V 至±20V)。

因此+3.3V 低于给定的4.5V、但它仍兼容双电源电压范围(±2.25V 至±20V)。  

 在这些条件下、使用 TLV9351IDBVR 是否存在任何限制?

谢谢。

乔治亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是正常的。

    VS =(V+)–(V–)=(3.3V)−(−5V)= 8.3V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Giorgia、  

    数据表的描述方式旨在说明 V+与 V-之间的绝对差值为最小4.5V、最大40V。  

    正如 Clemens 所做的、高于差值的绝对值是8.3V、即4.5V 和40V 之间。
    如果您在设计中有其他问题、敬请告知。  

    谢谢!

    祝你一切顺利。
    卡罗莱纳