请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV9351 尊敬的 e2e 团队:
我需要使用 V+=+3.3V 和 V-=-5V 为 TLV9351IDBVR 供电:查看数据表、在 PAG 7表6.1中、存在 Vsupply= V+- V-= 0-42V、而在表6.3中、是(V+)–(V–)= 4.5V 至40V (±2.25V 至±20V)。
因此+3.3V 低于给定的4.5V、但它仍兼容双电源电压范围(±2.25V 至±20V)。
在这些条件下、使用 TLV9351IDBVR 是否存在任何限制?
谢谢。
乔治亚