This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1200:放大器型号 AMC1200SDUBR 存在问题

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1273862/amc1200-issues-with-the-amplifier-model-amc1200sdubr

器件型号:AMC1200

大家好、不久前我在一个设计中使用了 AMC1200SDUBR、用以测量施加到带有电容器的单相电机上的交流电压。 这是我用来测量电压的电路:

但是、我有一个主要问题、我进行的测量似乎没有意义。 当我打开设备时、读数为100伏特、但当我关闭设备、然后在几分钟后重新打开、以获得相同的交流电压时、读数为90、然后读数为103。 它实际上没有任何意义。 我是否错误地设计了电路? 我查看了推荐给我的应用手册、但我决定在测试中使用我向您展示的电路。 会发生什么情况?

注意:我使用相位控制、数字调光器来调节三端双向可控硅开关元件的触发角、从而控制提供给电机的电压。

     VDD = 3.3V 且5V_ANALOG = 5.0V。

     我正在使用 B0505S 向芯片提供5V_ANALOG。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    电压读数不一致可能由几个原因造成。 电路可能会振荡。 10nF 差分输出电容(C18)相当大、可能会导致振荡。 可能会减小电容器值或增大电阻器值(R22和 R23)。  

    另一个原因可能是电源稳定性。 电源电压的变化将直接导致输出中的偏移误差。 单端共模电压的1.65V 可能会发生漂移。 尝试读取这里的电压。 如果不一致、请尝试更改滤波器。  

    请告诉我、这是否有帮助。

    此致!

    评估

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的

    感谢您愿意为我提供帮助。 我试着做你推荐的事情,但它仍然不能正常工作。 因此、我决定使用本应用手册中的配置:

    https://www.ti.com/lit/an/sbaa553/sbaa553.pdf

    现在、一切运行正常。 准确测量仍然存在一些问题、但它始终能够提供相同的读数而没有任何变化、即使在我打开和关闭器件时也是如此。

    此致、

    Walter Paz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Walter 和 Martin:

    我很高兴你找到了一个解决方案!

    此致、

    评估