大家好、不久前我在一个设计中使用了 AMC1200SDUBR、用以测量施加到带有电容器的单相电机上的交流电压。 这是我用来测量电压的电路:

但是、我有一个主要问题、我进行的测量似乎没有意义。 当我打开设备时、读数为100伏特、但当我关闭设备、然后在几分钟后重新打开、以获得相同的交流电压时、读数为90、然后读数为103。 它实际上没有任何意义。 我是否错误地设计了电路? 我查看了推荐给我的应用手册、但我决定在测试中使用我向您展示的电路。 会发生什么情况?
注意:我使用相位控制、数字调光器来调节三端双向可控硅开关元件的触发角、从而控制提供给电机的电压。
VDD = 3.3V 且5V_ANALOG = 5.0V。
我正在使用 B0505S 向芯片提供5V_ANALOG。