This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LF356:SOIC (D)和 HSOIC (DDA)封装的寿命和供应

Guru**** 2789305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1273494/lf356-longevity-and-supply-of-soic-d-and-hsoic-dda-package

大家好、

提出新设计的 SOIC (D)及 HSOIC (DDA)封装是否没问题?

我担心这种封装的使用寿命和供货情况。

LF356MX/NOPB

LMH6672MRX/NOPB

谨致问候、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Takahashi-San:  

    您是否有关于设计和应用的更多详细信息? 我们可以帮助推荐新产品以满足客户的需求。  

    此致、
    阿什利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashley-San:

    我应用了友谊请求发送有关此帖子的详细信息。

    您能接受吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Takahashi-San:  

    我接受了您的友好请求。

    谢谢!
    此致、
    阿什利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Takahashi-San:  

    由于我们将通过论坛消息进行跟进、我现在将关闭此主题。  

    此致、
    阿什利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Takahashi-San:  

    为了跟进我们的直接消息、 以下是 您提供的列表的新替代品。 另请注意、我们的产品页面还提供有关较新更换产品的建议、这些产品往往具有更好的供应性能。  

    有关我们的 EOL 和淘汰政策、请参阅此页面: https://www.ti.com/support-quality/quality-policies-procedures/product-life-cycle.html 
    TI 不会出于便利而淘汰、我们会向客户传达所有产品更改、如停产产品。  

    更新的替代方案表、供您参考:  

    请求的器件 TI 新型替代产品
    LF356MX/NOPB、SOIC (D) TL071HIDR
    TL081IDR 寄存器
    LMC662AIMX/NOPB、SOIC (D) TLV9102IDR
    OPA2991IDR 寄存器

    对于 LMH6643MAX/NOPB、SOIC (D)和 LMH6672MRX/NOPB、HSOIC (DDA)、它们属于高速团队、因此请创建单独的话题、联系其团队询问建议。  

    如果您还有其他问题、敬请告知。
    谢谢!

    此致、
    阿什利