Other Parts Discussed in Thread: TLV3012-Q1, TLV3012
主题中讨论的其他器件: TLV3012
大家好!
我们使用 TLV3012AQDCKRQ1 (即 TLV3012-Q1 / SC-70封装)。
- 该比较器是否在输入端具有钳位二极管?
由于具有绝对最大额定电压/电流、它看起来像是有灾难性的二极管、但本文没有明确说明。
- 如果我的(V+)= 5V、并且最大输入共模电压可高达50V、将10K 电阻与两个输入串联是否足够? (我在某个主题看到一些 TI 专家建议每1V 使用1K)
- 我将尝试仿真 TLV3012、但我看不出在 V-或 V+输入端都有电压钳位。 模型是否具有此功能? (请参阅.lib 参数)有人可以为我提供 PSpice 的更新模型吗?
产品编号: TLV3012
*日期: 2021年7月8日
*仿真器: PSpice
*模拟器版本: 17.4.0.P001
* EVM 订单号:不适用
* EVM 用户指南:不适用
数据表: SBOS300B - 2004年2月- 2004年6月修订
*
*型号: 1.0
此致、
亚历克斯