This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3012-Q1:输入钳位

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV3012-Q1, TLV3012

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1276541/tlv3012-q1-inputs-clamping

器件型号:TLV3012-Q1
主题中讨论的其他器件: TLV3012

大家好!

我们使用 TLV3012AQDCKRQ1 (即 TLV3012-Q1 / SC-70封装)。

  • 该比较器是否在输入端具有钳位二极管?

      由于具有绝对最大额定电压/电流、它看起来像是有灾难性的二极管、但本文没有明确说明。

  • 如果我的(V+)= 5V、并且最大输入共模电压可高达50V、将10K 电阻与两个输入串联是否足够? (我在某个主题看到一些 TI 专家建议每1V 使用1K)
  • 我将尝试仿真 TLV3012、但我看不出在 V-或 V+输入端都有电压钳位。 模型是否具有此功能? (请参阅.lib 参数)有人可以为我提供 PSpice 的更新模型吗?

产品编号: TLV3012
*日期: 2021年7月8日
*仿真器: PSpice
*模拟器版本: 17.4.0.P001
* EVM 订单号:不适用
* EVM 用户指南:不适用
数据表: SBOS300B - 2004年2月- 2004年6月修订
*
*型号: 1.0

此致、

亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex:

    TLV3012-Q1 DCK 具有对电源但不在输入之间的 ESD 钳位二极管。

    可以。 必须添加串联电阻器。 如果预期50V 电压作为正常运行的一部分、我们建议添加外部钳位(到 GND 的齐纳二极管和/或到电源的二极管钳位)。

    否、该模型似乎没有任何 ESD 钳位。 您可以如上所示在外部添加二极管。

    请注意、新型 TLV3012 B -Q1具有失效防护输入、没有 内部 ESD 二极管与 V+电源相连、因此 需要将外部钳位在5.5V 以下。

    我会 高度 建议添加外部钳位、而不是依赖内部 ESD 二极管。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好!

    感谢您的快速响应。

    您是否认为  如果未添加外部钳位二极管、比较器可以承受50V/1ms 脉冲? (并且只有10Kohm 串联至-IN 和+IN 的电阻器)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Alex。

    否。 我们必须说"否"。我们不能容忍超过绝对最大额定值。 TI 会始终建议添加外部钳位。

    这样做不受保护将由您自己承担风险并违反任何 TI 保证。

    50V/10k = 5mA、低于10mA 绝对最大限制-因此不应损坏它...但无法保证正常运行。 这是你的风险...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 谢谢 Paul。

    希望它不会损坏组件。