This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA308:如何调整共模输出电压

Guru**** 2856680 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC3301, PGA308

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1276313/pga308-how-to-adjust-the-common-mode-output-voltage

器件型号:PGA308
主题中讨论的其他器件:AMC3301

大家好、团队

下面是我的应用:

我们使用 TI AMC3301来检测高侧双向电流、AMC3301 的差分输出为

Va = 1.44V±50mV (电流= 0A 时、共模输出电压= 1.4V)

  我们需要使用 TI PGA308将其转换为基于 Vcc (5Vtyp)的比例输出

VO=(Vcc/5)(2.5V±40Va

 (即 Vcc=5V 时 Vo=2.5V±2000mV、 共模输出电压1.44V -> 2.5V  、 信号范围  ±50mV -> PGA308±2000mV)

我要将 Font 端放大器设置为 GAIN=8、 Output Amp 设置为 GAIN=6 、精细增益调整= 0.8333、  设置总信号 增益=40、

但我想不出如何安排 共模输出电压 Va=1.44V 到 Vo= 2.5V  

 非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    至 PGA308问题、

    PGA308真正针对桥式传感器输入而设计。  电桥的共模信号约等于1/2Vexc、并且具有较小的差分信号。  虽然您的应用与典型情况有些不同、但我认为 PGA308适合这种情况。  我可以确认是否注册 EVM、但在我执行该测试之前、我想在几个方面与您进行核实。  请参阅下面的原理图。  要使该电路正常工作、重要的要求是 AMC 输出具有1.44V 的固定共模电压。  通过使用 PGA 反相输入上的固定电压基准来取消此共模。  只要 AMC 共模是恒定的、并且我们可以使用基准电路将其复制到反相输入中、PGA308就应该能够正常工作。  请告诉我1.44V 是否恒定、如果是、我将  使用 EVM 进行确认。

    此致、艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 但是、我似乎 对 AMC3301的行为有一些误解、  

      让我再说明一下:

      AMC3301具有作为 OUTP、OUTN 的差动输出  、具有恒定共模电压(=1.44V)

    在我的应用中、 AMC 输出(= PGA308的输入): A V (diff)=±50mV

    情况1:    电流 =+方向:    OUTP= 1.44V+25mV、OUTN=1.44V-25mV   、          

       CASE2:电流= -方向:   OUTP= 1.44V-25mV、   OUTN=1.44V+25mV                               

              (输入 为绝对电压)

     

     我需要的输出(VPGAout = PGA308的输出)是基于 Vcc 的全比例值:  

         当 Vcc=Vcc=5V 时 Vref = 5V

              情况1: VPGAout  =  2.5V+2000mV

              CASE2: VPGAout  =   2.5V-2000mV

         当 Vcc=Vcc=5.1V 时 Vref     

                情况1: VPGAout = (5.1/5)*(2.5V+2000mV)  =    2.55V+ 2040mV

                 CASE2:VPGAout = (5.1/5)*(2.5V-2000mV)  =    2.55V- 2040mV

      

       非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PGA 问题、

    以下是完成目标的分步过程。  在尝试外部 AMC3301之前、请通过对传感器仿真器进行标准校准来确认硬件和软件是否正常工作。  功率点逐步执行标准传感器仿真器校准。  接下来、按照文档的指示更改跳线和连接。  还要进行文档中指示的软件更改。  最后逐步执行校准。  我使用了您的输入信号电平并获得了非常精确的校准结果。  校准后、您可以应用这些信号进行校准后准确度验证。  

    e2e.ti.com/.../pga309_2D00_cal_2D00_input_2D00_from_2D00_AMC3301.pdf

    我希望这有助于解决您的 PGA308系统问题。

    此致、

    艺术   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的快速响应和 如此详细的答复。   

    事实上,这是我第一次使用这种 部件, 一个小盒复杂的 PGA308 ,

    我将购买一个 EVM 套件、以便根据您的回复对其进行评估。  我认为这会很好。

    再次感谢您的帮助。