主题中讨论的其他器件:AMC3301、
大家好、团队
下面是我的应用:
我们使用 TI AMC3301来检测高侧双向电流、AMC3301 的差分输出为
Va = 1.44V±50mV (电流= 0A 时、共模输出电压= 1.4V)
我们需要使用 TI PGA308将其转换为基于 Vcc (5Vtyp)的比例输出
VO=(Vcc/5)(2.5V±40Va
(即 Vcc=5V 时 Vo=2.5V±2000mV、 共模输出电压1.44V -> 2.5V 、 信号范围 ±50mV -> PGA308±2000mV)
我要将 Font 端放大器设置为 GAIN=8、 Output Amp 设置为 GAIN=6 、精细增益调整= 0.8333、 设置总信号 增益=40、
但我想不出如何安排 共模输出电压 Va=1.44V 到 Vo= 2.5V
非常感谢