This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA4181:带宽选择

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: INA4181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1276848/ina4181-bandwidth-choosing

器件型号:INA4181

尊敬的专家:

你好!

INAx181系列具有不同的 BW。

1.我想知道如何选择足够多的 BW 器件的经验。  

2.客户在微型逆变器中评估、开关频率是120KHz、如何选择足够的 BW 器件?

谢谢!

维多利亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Victoria:

    根据进行测量的位置、对电流检测放大器的要求可能会大不相同。 我建议客户制作 要测量的输入共模电压和电流图。 TINA 仿真是一款出色的工具、可帮助在定义工作条件后进行初始验证。 如果在这方面需要帮助、请联系我们。

    我还建议客户浏览我们的 视频库 和其他文档。 下面是一 本电子书

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Guang:

    感谢您提供对我有用的学习材料! 客户是 Hoymiles、这是全球 TOP2微型太阳能逆变器公司。 HoyMiles 正在评估微型逆变器中的 INA4181。 共模电压范围为0~25V。 双向电流为+-25A。 电源为3.3V。 您能帮助使用 INA4181A1评估最坏情况下的电流精度吗? 客户最大的问题是带宽不足、无法影响电流精度。  

    感谢(&B)

    维多利亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    带宽规格测量正弦波衰减3dB 的频率;请参阅图16:

    因此、即使使用 A1器件、120kHz 的正弦波也会衰减一点。 如果您要测量的电流不是正弦波、则需要比这更多的带宽。

    就好像 INA4181不适用。