尊敬的专家:
你好!
INAx181系列具有不同的 BW。
1.我想知道如何选择足够多的 BW 器件的经验。

2.客户在微型逆变器中评估、开关频率是120KHz、如何选择足够的 BW 器件?
谢谢!
维多利亚
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Guang:
感谢您提供对我有用的学习材料! 客户是 Hoymiles、这是全球 TOP2微型太阳能逆变器公司。 HoyMiles 正在评估微型逆变器中的 INA4181。 共模电压范围为0~25V。 双向电流为+-25A。 电源为3.3V。 您能帮助使用 INA4181A1评估最坏情况下的电流精度吗? 客户最大的问题是带宽不足、无法影响电流精度。
感谢(&B)
维多利亚