This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3691:在-51C 工作温度下反相期间有一些延迟。

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV3691, TLV7031, TLV7011

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1277777/tlv3691-have-some-delay-during-inverting-at--51c-operating-temperature

器件型号:TLV3691
主题中讨论的其他器件: TLV7031、 TLV7011

您好!

我正在使用 TLV3691IDPFR 作为反相器来将3.3V 转换为0V 或0V 至5V。 MCU MSP430F2274MRHATEP 提供3.3V 和0V 之间的 TTL 控制来馈入 TLV3691IDPFR。 TLV3691IDPFR 在5V 的电压下偏置、因此 TLV3691IDPFR 的输出在5V 和0V 之间摆动。  

当我使用这个比较器作为一个反相器并在-51C 低温下运行时、我观察到4号引脚的输出延迟几秒钟。 例如、当我在3号引脚从0切换到3.3V 时、4号引脚从5V 切换到0V 需要几秒钟。 如果我将温度升高到-40°C 或更高、则不会发生延迟。  

验证 TI 的 TLV3691数据表。 第1页显示了工业温度范围是-40C 到125C。 不过、第4页的绝对最大额定值为-55°C 至150°C。  

我的第一个问题是:如果几秒钟的延迟是由于运行低于-40°C 的比较器而造成的?  

我的第二个问题是:同一器件 TLV3691是否具有可在低至-51C 下运行的不同封装? 或者任何与 TLV3691IDPFR 采用相同封装的类似比较器、是否可以在不更改设计的情况下替换它? 请告知。 谢谢。

此致、

林连根

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Lenny、

    是的、出现故障是因为您在设计的工作范围之外工作。 是一款纳瓦级功耗产品(75nA!) 电源电流设备、它已经在寒冷的条件下运行在烟雾上。

    绝对最大额定值意味着器件不会损坏、但并不意味着正常运行。 -40的"指定"范围是保证的工作范围。

    请参阅"绝对最大值"表中的注释1:

     "...这些只是应力额定值、 不意味着器件在所有条件下 在这些条件下或者在建议运行条件以外的任何其他条件下进行选择、 …… "

    遗憾的是、我们没有向下追溯到-55°C 的引脚对引脚替代产品。 主要限制是引脚排列和温度范围。

    低至-55的器件将属于军用级或增强型产品(EP)器件、它们也往往采用较大的封装(陶瓷或增强型塑料)。

    此外、不、在您提问之前...我们不能说商用器件是否将以-55运行、因为我们不能容忍在指定范围之外的运行。 您可以自行决定在-55使用-40商用器件。

    主要镂空是温度范围。

    电源电流是否重要? 您的电流限制是多少? 您可以重新布局吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的信息。

    电源电流对比较器并不重要。 如果比较器可以在低至-55°C 的温度下运行、则使用不同的比较器时、我的裕度会大于50mA。  

    目前、Re 布局不是第一个选项、只有在我没有其他更好的选择的情况下。  

    现在我的底线是:这个延迟问题对于我的客户的应用不会是问题、因为我的客户不会来回发送 TTL 控制到比较器。 我的客户仅在设备通电前从 TTL 设置为低电平或高电平。 部件通电后、不再改变 TTL。 因此、我的客户可以忍受这个问题、我只是在寻求任何可以在后台完全解决问题的快速更换。  

    此致、

    莱尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Lenny、

    遗憾的是、TLV3691是唯一采用1x1mm X2SON DPF 封装的器件。 没有其他可直接替换的器件。

    X2SON 封装存在细微差异、因此很难替换 P2P。

    如果您想替换、似乎需要重新布局。

    最接近的小型封装器件是 TLV7011 (10uA)或 TLV7031 (900nA)、采用更小的0.7mm x 0.7mm X2SON 封装、这两种器件的额定电压均不是-55……但是…功率更高的器件在寒冷环境中可能更好…………………………………………………………

    很抱歉、您遇到了这个问题... TLV3691不是为-55°C 运行而设计的。

    您是否了解过逻辑电平转换器件?

     https://www.ti.com/logic-voltage-translation/voltage-translators-level-shifters/overview.html

    您可能希望在接口 E2E 论坛中发帖、询问是否有在-55°C 上将3.3V 转换为5V 的解决方案。 他们会比我更了解。

     https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、

    感谢为我提供了一些更换选项,虽然它不是相同的封装。 我将保留此信息、以便将来升级。 目前、我只会接受这个问题、而不会做出任何改变。 再次感谢您的观看。

    此致、

    莱尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴我们能提供帮助!