主题中讨论的其他器件: TLV7031、 TLV7011
您好!
我正在使用 TLV3691IDPFR 作为反相器来将3.3V 转换为0V 或0V 至5V。 MCU MSP430F2274MRHATEP 提供3.3V 和0V 之间的 TTL 控制来馈入 TLV3691IDPFR。 TLV3691IDPFR 在5V 的电压下偏置、因此 TLV3691IDPFR 的输出在5V 和0V 之间摆动。
当我使用这个比较器作为一个反相器并在-51C 低温下运行时、我观察到4号引脚的输出延迟几秒钟。 例如、当我在3号引脚从0切换到3.3V 时、4号引脚从5V 切换到0V 需要几秒钟。 如果我将温度升高到-40°C 或更高、则不会发生延迟。
验证 TI 的 TLV3691数据表。 第1页显示了工业温度范围是-40C 到125C。 不过、第4页的绝对最大额定值为-55°C 至150°C。
我的第一个问题是:如果几秒钟的延迟是由于运行低于-40°C 的比较器而造成的?
我的第二个问题是:同一器件 TLV3691是否具有可在低至-51C 下运行的不同封装? 或者任何与 TLV3691IDPFR 采用相同封装的类似比较器、是否可以在不更改设计的情况下替换它? 请告知。 谢谢。
此致、
林连根