This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM358:LM358P 工作运行

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2990, LM358, DAC0808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1276838/lm358-lm358p-working-operation

器件型号:LM358
主题中讨论的其他器件:OPA2990、、 DAC0808

大家好、

有关问题说明、请参阅以下链接。

DAC0808:DAC 工作问题-数据转换器论坛-数据转换器- TI E2E 支持论坛

当我们将所有1馈送到 DAC 输入时、我们已在 U5.4处捕获了图像。 DAC 输出的振幅几乎没有差异。 它是否会在放大器输出端导致此问题?   旧版电路板

 ---新董事会

此致、

斯里坎特·卡丘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    /resized-image/__size/320x240/__key/communityserver-discussions-components-files/14/New-Board-at-U5.4.png --新电路板

    /resized-image/__size/320x240/__key/communityserver-discussions-components-files/14/Old-Board--at-U5.4.png --旧版电路板

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Srikanth:  

    您能解释一下旧电路板与新电路板配置之间的区别吗? 在原理图中获取的波形在哪里?  

    放大器的输入看起来也是什么样的?  

    此致、
    阿什利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashley Kang:

    ●您能解释一下旧版电路板和新版电路板配置之间的区别吗?

    -我们已经尝试为我们的新电路板保留了与旧版相同的设计。 相同的布局、相同的 DAC、放大器和计数器器件型号。

     原理图中的波形在哪里?  

    -  

    因为我们无法 检查电流放大器。 因此、我们指的是 DAC 输出的电压。

     ●放大器的输入看起来也是什么样的?  

      -->金板

      -->新电路板

    *黄色是放大器输出。

    *Violet 是 DAC 输出。

    *蓝色是从计数器的 MSB。

    此致、
    Mirthunraju M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashley:

    上述捕获中仅显示了 MSB、但我们确保在黄色颜色信号窗口间隙期间、两个电路板上的所有8个位都为高电平。

    在这里进行通信需要花费更多时间。 此董事会对我们的客户来说非常紧急。 是否可以安排 WebEx/团队会议以快速解决问题?

    此致、

    斯里坎特·卡丘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    发生误差时、放大器反相输入端(引脚2和引脚6)的电压是多少?
    (我怀疑电压可能超出有效共模范围、即高于13V。在这种情况下、将 LM358替换为 OPA2990等轨到轨放大器会有所帮助。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    ●发生误差时、放大器反相输入端(引脚2和引脚6)的电压是多少?

    -新电路板: 在 PIN2、 Vmin =-6.1V 和 Vmax= 92.4mV ,而 PIN6 =0V

    -旧 电路板: 在 PIN2上, Vmin =-5.77V& Vmax= 230.96mV, 而 PIN6 =0V

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/14/New-Board.png

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/14/Old-Board.png

    请在新电路板上参考以下图像、

    PE 信号来自将所有输入位保持为高电平(即2^8)的加/减计数器、因此此时放大器 OUT 应为高电平! 但是、与旧电路板相比、新电路板中存在切换。

    请参阅下图、了解旧电路板上的 DAC 输出保持时间、

    此致、

    Mirthunarju M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mirthunarju:  

    您能否提供好的和坏的放大示波器图像、我们可以在其中更详细地看到 PE 和运算放大器波形? PE 如何连接到 DAC 或 LM358?  

    输出[5]上的负载是什么?它在原理图中连接到了什么位置?  

    此致、
    阿什利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashley:  

    ● 您能提供好的和坏的放大示波器图像、我们可以在其中更详细地看到 PE 和运算放大器波形吗?

    -是的,请参考以下图片,

     -->旧电路板

     -->新电路板

    ●PE 如何连接到 DAC 或 LM358?

    - PE 连接到计数器 CD4516BE-U1.1和 U2.1、 该输入将影响计数器输出、即所有位都为高电平。

    ●输出[5]上的负载是什么?原理图中的负载连接到哪里?  

    - R11将用作输出[5]的负载, 输出[5]连接到一个连接器。

    此致、

    Mirthunraju M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Ashley:  

    我们仿真了 LM358P、

    其中、输入 IG1是 DAC0808数据表中2mA 的电流输入最大值、该数据表中的所有数字输入均为高电平。

     -->旧电路板箱

      -->新电路板案例

    在旧电路板情况下、电流输入是恒定的并且放大器 OUT 在特定的持续时间内保持(高电平)。

    在新的电路板案例中、正如我们之前讨论的那样、电流输入从0切换至2mA、放大器输出也被切换。

     

    其中 DAC 电压输出与旧电路板和新电路板相似、

     -->旧电路板

     -->新电路板

    缩放图像在上一个聊天中可用。

     

    此致、

    Mirthunraju M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Mirthunraju:

    输出似乎是[Iin *-51] 与[11.54V + 23.08k]并联 。 关于0.5mA 至102.5mA 至接地短路 、因此 即使 存在很小的输入、开路负载也会使运算放大器快速变为输出高电平(VOH、13.5V)。

    我认为 T0消隐时钟在  所述时间正在运行。 因此、理想的运算放大器可将输出恢复 至大约11.54V。 因此、不能固定 VOH 的新电路板似乎是 功能更好的 系统。  

     坚持 VOH 有什么优势吗?  

    输出是否确实是开路 负载? 正常 负载是多少? 两个电路板是否在正常负载下正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:  

    ● 输出似乎是[Iin *-51] 与[11.54V+23.08k]并联 。

    -我无法理解这句话。

    ● 关于0.5mA 至102.5mA 接地短路、因此 开路负载 即使在 输入很小的情况下、也会快速将运算放大器变为输出高电平(VOH、13.5V)。

    -是的,即使一些 uA,输出是高的。 具体取决于仿真。

    ●我认为 T0消隐时钟在  所讨论的时间正在运行。 因此、 理想的运算放大器会将输出恢复 至大约11.54V。 因此、 不能固定 VOH 的新电路板似乎是 功能更好的 系统。  

    -是的,在此期间 T0时钟正在运行。 但无法理解+ve 脉冲和-ve 脉冲为什么在 VOH +中发生、需要检查 Vref 灌电流。  

    ●Ω 是输出真正开路 负载吗? 正常 负载是多少? 两个电路板是否在正常负载下正常工作?

    -电流直接从 DAC 产生,并直接提供给放大器。  

    此致、

    Mirthunraju M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mirthunraju,

    这两个运算放大器的输入电流来自 DAC。 运算放大器将这个负 输入电流放大-51、从而提供 正输出电流。  R11和 R15 (原始 原理图)提供了 11.54V + 23.08k Ω 的戴维南等效电阻。 因此、以下两个电路执行相同的操作。  

    但无法理解为什么+ve 脉冲和-ve 脉冲发生在 Vref +中并需要检查 VOH 受电情况。  [/报价]

      DAC 内的基准电流放大器需要有限 的时间来调节以适应基准 电流的突然变化。

    我不知道为什么 T0 =低电平时间的输出 接近7V ;这将 是3.9uA 从 DAC 输入或200uA 负载上输出节点(35k 欧姆)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    为什么即使 DAC 输出在切换(460mV 至-6V)时、放大器输出在突出显示期间也是恒定的?

    是否有任何设施安排电话或会议?

    此致、

    Mirthunraju M  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mirthunraju,

    DAC 输出正在切换(460mV 至-6V

    我看到紫色电压为-6V、这是一个较大的过驱输入。 这就是黄色上升时间很快的原因。  

    VIH、高电平要小得多、太小、 难以辨别。  

    当输出达到 VOH 电平时、内部节点继续改变 电压。 一旦输入请求小于 VOH、过度充电的内部节点需要恢复到线性范围。 输入变化和输出 离开 VOH 之间的时间称为过载恢复时间。 当一个较大的正"DAC 输出"时、这将在几微秒后发生。 如果正 电压小于120mV、则 时间会长得多。  

    不过、  此处 VOH 时间的长度表明正 电压很小(小于偏移误差电压)或根本不存在。 我 完全不相信。 使用较小的垂直标度将使 DAC 输出高电平更清晰。 但请记住、示波器 具有很小的直流误差。