This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA325:OPAx325和 OPAx377的输入阻抗是什么?

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA377, OPA325

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1277795/opa325-what-are-input-impedance-of-opax325-and-opax377

器件型号:OPA325
主题中讨论的其他器件:OPA377

尊敬的朋友:

我在 OPAx325和 OPAx377的数据表中找不到输入阻抗数据。  而我可以从 OPAx388数据表中找到此数据。  

为什么不提供这些重要数据? 有任何特殊原因吗? 这是否意味着在选择这些放大器时、我应该要特别考虑?

感谢您回答这一不利的问题。  

此致

托尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tony、

    OPA325和 OPA377的共模和差分输入电阻非常高-约为10^13 (10T Ω)、而共模和差分输入电容可在各自的数据表中找到-请参阅下文。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 CMOS 器件、输入偏置电流主要是通过 ESD 保护结构的泄漏。 它非常小、并且在大多数情况下、单个阻抗值无法准确描述该行为。 通常、选择放大器时、输入偏置电流规格足以满足要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Marek Lis

    感谢您的答复。  我看到了输入偏置电流/电容数据。

    您是否意味着用户可以通过输入偏置电流/电容估算输入阻抗? 如果是,如何? 是否有任何公式可以帮助进行此类估算?

    为什么 TI 为某些 CMOS 放大器芯片提供输入阻抗数据、这些芯片与没有输入阻抗数据的芯片非常相似(如果输入偏置电流可以直接反映/指示输入阻抗)?

    谢谢

    托尼

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高克莱门斯

    感谢您的解释。

    从您提供的图中可以看出、Vcom >2V 时、输入偏置电流会迅速增加、 这是否意味着输入阻抗也具有相同的特性(反向)?  输入偏置电流和输入阻抗之间的实际关系是什么?

    我之前的印象是:输入偏置电流是输入结构的结果并且是固定的、而输入阻抗是总输入寄生和电阻的结果、输入电压的依赖性/相关性也是如此、  和总输入电流将是这两个...这就是为什么我一直认为输入偏置电流和输入阻抗数据都非常重要的原因。   

    请告诉我、这样在选择 TI CMOS 放大器时就不会感到困惑、因为其中一些放大器具有输入阻抗数据、而另一些放大器没有输入阻抗数据。

    谢谢

    托尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    指定的输入偏置电流是总输入电流。

    对于 CMOS 放大器、通常没有简单的电压/电流关系、因此指定阻抗没有什么用处。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    平均 Rin_cm 可以根据 IB 与 Vcm 关系图(见下文)计算为大约300G Ω、但其瞬时值会发生变化、并可能会显示为任何给定 Vcm 点的正切斜率。 这就是数据表中未给出 Rin_cm 的原因、但可以根据下图针对特定条件推导出来。

    由于 OPA325具有一个内部电荷泵(见下文)、该电荷泵会由于碰撞电离而导致 IB 在靠近正轨时显著增加、因此、与正轨接近时 、有效 Rin_cm 最低、但仍在 GOHM 范围内。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Marek Lis

    感谢您的解释。

    因此、我似乎总是可以假设那些没有阻抗或未给定阻抗的器件比那些具有阻抗数据的器件具有更高的阻抗。 对吧?

    感谢您的支持。

    托尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为您应该寻找 IB 与 VCM 曲线图以进行确认。 CMOS 和 JFET 输入运算放大器的输入阻抗非常高、而双极晶体管输入运算放大器的 输入阻抗要低得多。