主题中讨论的其他器件:OPA377、
尊敬的朋友:
我在 OPAx325和 OPAx377的数据表中找不到输入阻抗数据。 而我可以从 OPAx388数据表中找到此数据。
为什么不提供这些重要数据? 有任何特殊原因吗? 这是否意味着在选择这些放大器时、我应该要特别考虑?
感谢您回答这一不利的问题。
此致
托尼
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
高克莱门斯
感谢您的解释。
从您提供的图中可以看出、Vcom >2V 时、输入偏置电流会迅速增加、 这是否意味着输入阻抗也具有相同的特性(反向)? 输入偏置电流和输入阻抗之间的实际关系是什么?
我之前的印象是:输入偏置电流是输入结构的结果并且是固定的、而输入阻抗是总输入寄生和电阻的结果、输入电压的依赖性/相关性也是如此、 和总输入电流将是这两个...这就是为什么我一直认为输入偏置电流和输入阻抗数据都非常重要的原因。
请告诉我、这样在选择 TI CMOS 放大器时就不会感到困惑、因为其中一些放大器具有输入阻抗数据、而另一些放大器没有输入阻抗数据。
谢谢
托尼
平均 Rin_cm 可以根据 IB 与 Vcm 关系图(见下文)计算为大约300G Ω、但其瞬时值会发生变化、并可能会显示为任何给定 Vcm 点的正切斜率。 这就是数据表中未给出 Rin_cm 的原因、但可以根据下图针对特定条件推导出来。
由于 OPA325具有一个内部电荷泵(见下文)、该电荷泵会由于碰撞电离而导致 IB 在靠近正轨时显著增加、因此、与正轨接近时 、有效 Rin_cm 最低、但仍在 GOHM 范围内。