1.移除电阻器 R?、测量输出电压约为64mV。
2.change 电阻器的值、输出电压仍约为64mV。
移除 R1、输出电压变化小于64mV。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

1.移除电阻器 R?、测量输出电压约为64mV。
2.change 电阻器的值、输出电压仍约为64mV。
移除 R1、输出电压变化小于64mV。
用户好!
这可能有几个不同的原因。 此器件具有较高的20µA IB。 这用于对输入级进行偏置。 这接近您对5/12k 的测量值= 416µA。 我认为输出电压预计为41.66mV。 摆幅低电平接近20mV。 这是最小输出、但这不是器件的线性输出。 我希望它在该点附近具有一定的线性度、但如数据表中所述、并验证它在输出端的电压为50mV。 您还需要考虑 VOS、它将在输出端占最大值6mV。
我还会验证是否没有任何东西加载输出并将其保持在64mV。 我预计会有一些变化、因为它高于20mV 摆幅低电平。 我要确认 R3未填充、并且 R1上的电压确认没有负载电流。
您可以在非线性范围内操作它、但我不希望在您的更改后它在输出端保持在64mV。
请通过增大电流并在线性范围内运行、验证您是否可以获得有效输出。