This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA310A:NA310A 和 ths5421输出电压

Guru**** 2505135 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1275362/ina310a-na310a-and-ths5421-output-voltage

器件型号:INA310A

1.移除电阻器 R?、测量输出电压约为64mV。

2.change 电阻器的值、输出电压仍约为64mV。

移除 R1、输出电压变化小于64mV。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    结果不正确、但原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!

    这可能有几个不同的原因。  此器件具有较高的20µA IB。  这用于对输入级进行偏置。  这接近您对5/12k 的测量值= 416µA。  我认为输出电压预计为41.66mV。  摆幅低电平接近20mV。  这是最小输出、但这不是器件的线性输出。  我希望它在该点附近具有一定的线性度、但如数据表中所述、并验证它在输出端的电压为50mV。  您还需要考虑 VOS、它将在输出端占最大值6mV。   

    我还会验证是否没有任何东西加载输出并将其保持在64mV。  我预计会有一些变化、因为它高于20mV 摆幅低电平。  我要确认 R3未填充、并且 R1上的电压确认没有负载电流。

    您可以在非线性范围内操作它、但我不希望在您的更改后它在输出端保持在64mV。  

    请通过增大电流并在线性范围内运行、验证您是否可以获得有效输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    R? 是一个可变电阻器。  

    我把它调谐到470、1k、10k、输出电压仍然大约为64mV。

    这就是怪异的现象。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    请验证 INA310上的电压。  对于470Ω、我们预计输入端电压约为10mV。  我将直接在 INA310上进行探查、以验证连接是否有效。  您是正确的、这不应该发生。  我首先验证构建是否正确、如果您尚未测试多个电路板或多个 INA310器件、则执行 ABA 交换。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    470Ω I 在 R6引脚之间测得的电压约为5.2mV。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请在 INA310引脚上测量。  这将验证 INA310输入的连接和值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此问题已解决。

    感谢您的全力支持。