Other Parts Discussed in Thread: INA237
您好!
我的客户遇到了这个问题、下面给出了这个问题:
INA237拥有0.4V 的 VIL、前端芯片输出电压的低电平阈值也约为0.4V。 使他们担心阈值和裕度。
在给定的 e2e 中、这表明 INA237适用于1.8V I2C 系统: (+) INA237:VIL 阈值确认-放大器论坛-放大器- TI E2E 支持论坛

因此、我的客户想知道:
1.它们是否能使 INA237的电源为3.3V、上拉电压源为1.8V?
2.电源电压域和上拉电压源域如何影响 INA237?
例如、电源是3.3V (主电源)、上拉电压源是1.8V (待机功率)、主电源和待机功率是不同的电压源。 有任何影响吗? 例如泄漏风险。
非常感谢、期待您的回复。