This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA188:OPAMP 设计

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA188

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1280038/opa188-opamp-design

器件型号:OPA188

尊敬的 Art:  

我测试了电路、而不是对放大器进行求和、仅限我使用的开关。 它工作正常。  
我面临的一个问题是输入处于悬空状态。  
只要在同相端子上没有施加输入、输出就约为400mV。 这是输入失调电压造成的吗?  
您能指导我降低这个吗?  

对于当前情形、我通过软件提供固定值来控制它。 但是、请提供一个我可以在硬件中改进的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vimukth,

    每当您悬空输入时、输入偏置电流(IB)都会导致输出移向其中一个电源轨(取决于 IB 极性)、直到输出晶体管被摩擦。 如 AOL 的情况所示、对于 OPA188、这种情况发生在 距离任一电源轨0.5V 左右-请参阅下面。  因此、为了避免出现这种情况、您必须始终控制输入或使用外部元件钳制输出。

    如果您需要进一步帮助、请包含所用的原理图和电压源(图值上千字)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marek,  

    感谢您的澄清。  

    我的电路作为您的参考。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将输入接地会导致 Vout 为-12.015V -请参阅下面的。

    将输入悬空会导致输出在负电源轨上崩溃-请参阅下文。

    在 Vin 浮动的情况下将 R1上拉电阻器接地可将输出保持在明确定义的 电平 -请参阅下文。

    要控制 Vout、您可以在使输入悬空的同时将 R1连接到不同的电压-见下文。