请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OPA188 尊敬的 Art:
我测试了电路、而不是对放大器进行求和、仅限我使用的开关。 它工作正常。
我面临的一个问题是输入处于悬空状态。
只要在同相端子上没有施加输入、输出就约为400mV。 这是输入失调电压造成的吗?
您能指导我降低这个吗?
对于当前情形、我通过软件提供固定值来控制它。 但是、请提供一个我可以在硬件中改进的解决方案。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Vimukth,
每当您悬空输入时、输入偏置电流(IB)都会导致输出移向其中一个电源轨(取决于 IB 极性)、直到输出晶体管被摩擦。 如 AOL 的情况所示、对于 OPA188、这种情况发生在 距离任一电源轨0.5V 左右-请参阅下面。 因此、为了避免出现这种情况、您必须始终控制输入或使用外部元件钳制输出。
如果您需要进一步帮助、请包含所用的原理图和电压源(图值上千字)。