This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4541:带通滤波器和干扰滤波器仿真所需的详细信息

Guru**** 2988510 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4541, ADC3644, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1278264/ths4541-required-details-for-simulation-of-bandpass-and-glitch-filters

器件型号:THS4541
主题中讨论的其他器件: ADC3644、 TINA-TI

您好!

如何为 连接到 ADC3644的 THS4541电路模拟带通滤波器和干扰滤波器。

请发送仿真详细信息 和过程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saritha:

    您可以使用 TINA-TI 来模拟带通和毛刺脉冲滤波器。 要查看滤波器的行为、您可以创建电路、然后运行交流分析。 可通过依次单击"Analysis"->"AC Analysis"->"AC Transfer Characteristic"来完成此操作。 结果如下所示。

    带通滤波器:

    干扰滤波器:

    我还在下面附加了 TINA 仿真文件、这样您就可以根据您的应用需求进行仿真和进行任何更改。

    e2e.ti.com/.../THS4541_5F00_Bandpass_5F00_E2E.TSC

    e2e.ti.com/.../THS4541_5F00_Glitch_5F00_E2E.TSC

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢。

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    这些仿真文件对我们非常有帮助。

    对于我们的设计、需要做一些小的修改。 带通滤波器带宽高达45MHz,干扰滤波器为55-60MHz。

    您只需 共享有关这些计算的任何文件。  

    我只是想了解电路的滤波器计算和交流分析。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saritha:

    下面我将介绍我们针对每个筛选器提供的一些资源。

    对于干扰滤波器:

    干扰滤波器的作用通常类似于低通滤波器。 此 E2E 主题(链接)介绍了 如何设计干扰滤波器。

    此外、数据表概述了用于从直流到60MHz 的输入频率的干扰滤波器设计、我认为这符合您的应用需求。

    图8-4是一种低通滤波器设计、而图8-5是需要滤除一系列频率的带通滤波器。

    对于带通滤波器:

    在前面所示的电路中、输出端的 LC 组合充当低通滤波器、而 RC 组合充当高通滤波器。  THS4541数据表的第10.2.2.2节概述了滤波器的设计流程。

    下面随附了有关滤波器设计计算的一些额外资源。

    用于高速 ADC 的带通滤波器设计技术

    LC 滤波器设计

    TI 高精度实验室全差动放大器视频

    谢谢。

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    您能否修改 和共享45MHz 带通和60MHz 干扰的仿真文件。

    我已经下载并模拟 了 TSC 文件、 您可以在之前的链接中分享这些文件。 但我没有获得 L 和 C 的确切值。

    谢谢。

    沙利沙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saritha:

    我已经修改了干扰滤波器、-3dB 频率为60MHz、如下所示

    我可以进一步提高带通滤波器的性能、但需要更多信息来确保设计符合您的应用需求。 低通带频率和高通带频率是多少? 您还希望实现什么增益?

    谢谢。

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    我们将从 SMA 连接器获得1 -45MHz 频率的 I 数据到我们的单元。我们连接 VGA 由 DAC 控制(600mv 至1850mv )。然后我们连接到 FDA ,然后连接到 ADC。 最后,我们的应用是处理1-45MHz 范围内的信号。

    在上述仿真中、我们需要知道 vg2的值是什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saritha:

    感谢您提供这些额外信息。 根据这些信息、我建议采用以下配置来实现具有这些规格的带通滤波器。 此外、此 差分滤波器设计文章 和 带通滤波器计算器 可能有助于了解所选的架构和值。

    解决您的另一个问题:连接到这两个滤波器的输入电压源对系统的频率响应没有影响。 因此、这就是该滤波器的准确频率响应。

    谢谢。

    尼克