主题中讨论的其他器件: TINA-TI
上下文:
我们的应用是对距离放大器电子设备数米远的压电式水听器传感器发出的信号进行放大。 传感器的充电灵敏度为3.15pc/Pa
我们使用了 TI-TINA 对其进行仿真。
传感器的等效模型是与18nF 电容器串联的电压源、使其成为不断变化的电荷源。
然后、将差分 THP210放大器配置为电流到电压放大器(馈送到我们 ADC 的差分输入)
运算放大器的通带差分增益为2 x C3/C2 = 2* 18nF/2nF = 18V/V (或+25dB)
反馈元件 C2和 R2共同决定了低频滚降频率(1.59Hz)
在实际应用中、输入电缆会具有电阻、该电阻会与 C3合并、以确定高 频滚降
我们只对高达20kHz 的放大信号感兴趣、因此我们对放大 器的频率响应下降到该值以上感到高兴。 可以添加额外的输入电阻来对其进行微调。
问题:
我的问题是、该放大器是否稳定(以及裕度如何?)
如果不稳定、则 需要向反馈环路添加哪些补偿元件来使其稳定?
我们发现的在线示例似乎都是指稳定电压放大器、而不是"电流到电压"放大器、因此我们不清楚所需的分析。
例如、在 TI-TINA 中、波特图与电压源相关、而不是与18nF 电容器输出端的电荷相关。 因此、相位图从-90开始、然后下降至-233。
我不能确定这是否意味着"实际"相位只从0下降到-143、所以当增益>0dB 时、它永远不会接近-180、所以它始终是稳定的?
高于1MHz 的运算放大器的行为看起来非常奇怪、其中增益峰值突然变化、导致相位回零。 这是否指示了振荡?
谢谢!