Other Parts Discussed in Thread: OPA388, OPA2388
主题中讨论的其他器件:OPA388、 OPA2388
您好!
我想在 OPA388的输入侧添加过压保护。 你有什么建议吗?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Alikaan:
OPA2388可以 在临时故障情况下在反相和同相端子上承受高达±10mA 的电流。

由于该器件采用差分放大器配置、并使用10kΩ 的输入串联电阻器 R43和 R49、如果在故障期间暴露于~±100V、则流经运算放大器输入端的电流将限制为 ±10kΩ= 10mA。 因此、差分放大器配置在 n 个节点 IA_R_SENSE_N 和 IA_R_SENSE_P 相对于 OPA388 GND 可承受高达100V 的电压。
在您的应用中、如果您预计器件将在差分放大器的 n 个节点 IA_R_SENSE_N 和 IA_R_SENSE_P 输入端受到超过~100V 的更大电压的影响、那么在这种情况下、您将需要使用肖特基二极管添加外部钳位。
然而 、在设计钳位时、用户需要定义最大过压条件、以便正确设计外部钳位。
请回顾 介绍过载或 EOS 保护的 TI 高精度实验室课程:
https://www.ti.com/video/series/precision-labs/ti-precision-labs-op-amps.html
若要查找有关 EOS 保护的课程、请查看"主题"并浏览页面底部、您将找到有关运算放大器的4节课程:
此处还有一篇简短的文章、讨论了使用肖特基二极管保护运算放大器的运算放大器输入保护。
如果您有任何问题、请告诉我们、
此致、
路易斯