This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA388-Q1:关于保护

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA388, OPA2388

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1281139/opa388-q1-about-protection

器件型号:OPA388-Q1
主题中讨论的其他器件:OPA388OPA2388

您好!

我想在 OPA388的输入侧添加过压保护。 你有什么建议吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    多大电压? 在这种情况下、应该发生什么情况? (10 kΩ 电阻器已将流经内部钳位二极管的电流限制为高达100V。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将测量近70A 的高电流。 电流可能增加过多。 当电流增加时、我想保护测量线路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aikaan:

    您能否说明故障情况下、将在节点 IA_R_SENSE_N 和 IA_R_SENSE_P 中看到的与 OPA388 GND 相关的最大电压是多少?  分流电阻器的值是多少?   

    路易斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最大电压接近5VDC、但可能超过该值。 这就是我想添加过压保护的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alikaan:

    OPA2388可以 在临时故障情况下在反相和同相端子上承受高达±10mA 的电流。

    由于该器件采用差分放大器配置、并使用10kΩ 的输入串联电阻器 R43和 R49、如果在故障期间暴露于~±100V、则流经运算放大器输入端的电流将限制为 ±10kΩ= 10mA。  因此、差分放大器配置在  n 个节点 IA_R_SENSE_N 和 IA_R_SENSE_P 相对于 OPA388 GND 可承受高达100V 的电压。

    在您的应用中、如果您预计器件将在差分放大器的 n 个节点 IA_R_SENSE_N 和 IA_R_SENSE_P 输入端受到超过~100V 的更大电压的影响、那么在这种情况下、您将需要使用肖特基二极管添加外部钳位。  

    然而 、在设计钳位时、用户需要定义最大过压条件、以便正确设计外部钳位。

    请回顾 介绍过载或 EOS 保护的 TI 高精度实验室课程:

    https://www.ti.com/video/series/precision-labs/ti-precision-labs-op-amps.html

    若要查找有关 EOS 保护的课程、请查看"主题"并浏览页面底部、您将找到有关运算放大器的4节课程:

      

    此处还有一篇简短的文章、讨论了使用肖特基二极管保护运算放大器的运算放大器输入保护。

    https://www.ednasia.com/provide-robust-input-overvoltage-protection-for-amplifier-analogue-input-modules/

    如果您有任何问题、请告诉我们、

    此致、

    路易斯