This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM393:LM393的设计问题

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: LM393, LM339, LM393LV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1282125/lm393-the-design-issue-for-lm393

器件型号:LM393
主题中讨论的其他器件: LM339

您好!

本设计使用 LM393、原始设计为 LM393DRG4、我们知道、LM393DR 与 LM393DRG4 P2P、但 LM393DR 没有输出 信号。当我们将 LM393DRG4更改为 LM393DR 时、请告知如何解决这一问题、谢谢。

PIN 接地 阻抗测试报告如下所示:

LM393DR 图:

LM393DRG4图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请展示原理图。 两个输入端的电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang:

    有一个用于更改 LM393系列的裸片的 PCN。

    顶部图片的日期代码有"新"的裸片,而下面的图片有"经典"裸片。

     请参阅 LM339系列的第2.4和2.3节应用手册:

      用于 LM339、LM393、TL331系列比较器的应用设计指南

    请确保输入电压至少比比较器电源电压低2V。 正如 Clemens 指出的、请提供原理图和/或比较器引脚上的测量电压、供我们审阅。

    由于新型芯片和经典芯片的工艺和器件略有不同、引脚与 GND 测量将略有不同。 这不是失败的迹象。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的评论、我不会在 LM393DR 和 LM393DRG4之间搜索任何不同的电气规格

    我知道"G4" 仅是  TI 的环境说明、 我们认为 LM393DR 和 LM393DRG4是相同的电气规格、我们在相同的设计下进行测试、但 LM393DRG4发生了故障、

    GND 测量只是用于 分析此问题的参考数据。

     谢谢、当我们明天回到我们的办公室时、我会将原理图发送给您的团队。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、Zhang、我们等待您的原理图。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅原理图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM393专门针对高达36V 的高电源电压进行了优化。它需要向正电源提供2V 的余量、因此在较低的电源电压下、可用输入电压范围非常小。 在2.5V 时、可用范围仅为0V 到0.5V。

    在您的电路中、当一个输入高于0.5V 时、无法再保证电气特性(尤其是传播延迟)。 当两个输入都高于0.5V 时、输出会存在一定程度的随机性、并取决于芯片内部特性。 您看到的更改与"G4"无关、而与裸片的两个不同版本有关。

    您需要使用具有轨到轨输入的比较器、即 LM393LV。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    感谢您的 专业评价、您的意思是 LM393DR 也不 适合该设计要求、我们需要使用 LM393LV 等轨到轨比较器? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    是的、LM393LV 是轨到轨压降可更换的、因此它能够处理高达电源轨的输入电压、并且对输入范围没有限制。 输出就会正确。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang:

    正如 Clemens 所说、LM393实际上是为更高的电压而设计的。  以2.5V 运行 LM393是"在烟雾上运行"。 有效输入范围仅为0至500mV。

    他们很幸运、该逻辑适用于较旧的芯片。 它们是在边缘运行的、我几乎可以保证它们在较低温度下会出现故障。 请参阅应用手册中详述这一点的第2.7和2.8节。

    我们建议使用 LM393LV、该器件可直接替代 LM393、或者可更改电阻器值、使阈值低于500mV。

    LM393DR 和 LM393DRG4的唯一区别是 LM393DRG4确保仅提供 NiPdAu 铅镀层。

    订购"通用"LM393DR 时、镀层可以是 NiPdAu 或 Sn (锡)、具体取决于其组装位置。

    此时、任一器件都可能有裸片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 CHI/ Paul:

    谢谢、这是一个非常坏的消息、因为我们 在过去两个月已经了解了大约5Kpcs LM393DR、我们不知道如何处理这些 IC、  

     谢谢、如果原理图有任何改进、请告知我们这次可以使用 LM393DR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如 Paul 所说的、你可以将输入电压调节到0.5V 以下。

    在电流电路中、R5和 R10生成大约1.67V 的基准电压。R4和 R7将4.43V 的输入分压至该电压。

    例如、如果您更改为 R5 = 25.5 kΩ 和 R10 = 4.7 kΩ、则基准电压为0.461V、并且可以使用 R4 = 118 kΩ、R7 = 13.7 kΩ。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Clemens 对本论坛的持续支持。

    Zhang、感谢您将此发布在论坛上。  不幸的是,这种情况发生了。  也许、如果有材料您还没有打开、您可以退回材料并改为购买 LM393LV、因为这样做将无需更改值、实际上是更适合低压应用的解决方案。  LM393可用于低电压应用、但它能强制要求用户将输入保持在适当的共模范围内、因为每个人都无法企及到。  很抱歉你发现自己处于这一地位,但我相信我的同事已为向前迈进提供了适当的指导。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TI 团队、

    非常感谢您的支持,我们需要 在内部讨论这个问题,您的建议对我们非常有用,再次感谢您。